Si seulement il avait un cerveau
L’intelligence artificielle en périphérie

L’intelligence artificielle (IA) révolutionne notre façon de vivre. Elle fait des progrès significatifs dans les marchés du transport, de la fabrication, de la médecine, des services et de la consommation, pour ne citer que quelques-unes des industries qui en ressentent l’impact. L’IA en périphérie, dans laquelle les algorithmes sont traités sur un appareil, tel qu’une tablette ou un téléphone, plutôt que sur le cloud, offre des possibilités infinies. Elle réduira les coûts, améliorera la prise de décision, aidera à la création de nouvelles technologies et a même le potentiel de sauver des vies
IA – Que fait Molex pour s’adapter ?
Molex est connu dans l’industrie en tant que fournisseur innovant de composants et de solutions électroniques — nous aidons nos clients à créer des solutions électroniques pionnières. Pourquoi est-ce important pour les conceptions IA ? Parce qu’en fin de compte, la force d’un système dépend de sa connexion de signal la plus faible. Si une puce ne reçoit pas d’alimentation ou si une connexion de signal n’est pas fiable, l’application ne recevra pas l’alimentation ou la transmission de données dont elle dépend pour fonctionner. La façon dont vous connectez les éléments est importante pour la fiabilité de l’appareil.
Une autre considération est la bande passante. Les applications d’IA, en particulier les caméras et les capteurs, impliquent beaucoup de données. Les interconnexions peuvent constituer un énorme goulot d’étranglement pour la livraison de ces données si elles ne sont pas conçues correctement. Nous ne proposons pas nécessairement des algorithmes d’IA, mais Molex permet à ces technologies de fonctionner au mieux.
Molex aide les constructeurs automobiles à concevoir les véhicules de demain avec des solutions innovantes de bout en bout pour les véhicules connectés et la conduite automatisée. Nous concevons des solutions qui permettent la sécurité télématique, la technologie V2X (Vehicle-to-Everything), FOTA (Firmware Over-the-Air), et ouvrons la voie avec des solutions 5G ainsi que des données à haut débit dans les architectures de véhicules émergentes.
Sur le marché industriel, Molex joue un rôle clé dans l’Internet des objets industriel (IIoT) et la transformation de la fabrication pour prospérer dans l’avenir technologique. Au niveau des ateliers, les solutions de Molex sont utilisées dans les domaines de la robotique, de l’énergie et des moteurs, des applications sans fil, de la communication et du contrôle, ainsi que de la connectivité. Nos capteurs, antennes, RF, connecteurs micro carte à carte, ainsi que des produits industriels tels que les connecteurs et cordons M8 et M12 aident à maintenir les lignes de fabrication opérationnelles grâce à nos connaissances et notre expertise en solutions de connecteurs intégrés.
C’est une période passionnante pour le développement et la mise en œuvre d’innovations en IA. Molex fournit des solutions et des capacités électroniques pour ces avancées de nouvelle génération qui amélioreront nos vies. Des voitures autonomes aux robots collaboratifs (cobots) dans l’usine, l’avenir de l’IA est là et Molex est prêt à soutenir vos conceptions.
Les progrès du Machine Learning, de la robotique, de la reconnaissance faciale et de l’assistance vocale signifient que l’IA est désormais une réalité. L’IA permet aux machines d’effectuer une maintenance préventive et des tâches humaines, avec la possibilité d’apprendre des expériences passées et de s’adapter aux nouvelles informations. Avec des produits tels que des antennes sans fil, des connecteurs FFC et carte à carte, Molex permet de mettre en place des applications industrielles d’IA qui protègent les humains des environnements de travail dangereux, et préviennent les blessures. Par exemple, dans les environnements dangereux, les connecteurs carte à carte miniatures de Molex peuvent être utilisés dans les drones pour les applications à haut risque. De plus, les cobots travaillent désormais aux côtés des humains pour les aider dans les activités qui nécessitent des mouvements répétitifs ou le levage de charges lourdes, réduisant ainsi le risque de foulures et autres blessures.
Au niveau de la fabrication, les écrans à plus haute résolution nécessitent des performances EMI et d’intégrité du signal accrues. Des connecteurs robustes et rapides sont nécessaires pour répondre à ces exigences de haute performance. Les connecteurs Molex FFC/FPC offrent à la fois une fiabilité élevée et des débits de données rapides, ainsi que des options répondant aux exigences de température de fonctionnement de 125 °C. Les applications sans fil ont besoin d’antennes et Molex propose des antennes RF pour l’ensemble des protocoles et fréquences courants.
La prochaine vague de fonctionnalités propulsée par l’IA nécessitera une densité de circuits plus élevée pour les assemblages PCB et flexibles avec le même profil d’application. Cela entraînera une plus grande modularité, tout en augmentant simultanément la demande de connecteurs à profil bas. Molex est prêt à fournir des solutions innovantes qui offrent à la fois une flexibilité de conception et une fiabilité avec haute performance.
Micro-lock plus
Antennes externes 3 en 1
Connecteurs FFC/FPC easy-on – FD19 flip avant
Connecteur flottant carte à carte SlimStack FSB5
L’IA transforme le marché des transports. Dispositifs pour la sécurité des conducteurs, contrôle du trafic et aide à la recherche de places de stationnement, organisation des flottes de camions, économies de coûts pour les porte-conteneurs… l’IA fournira des moyens plus efficaces et plus sûrs de nous faire avancer.
Les constructeurs de véhicules automobiles et commerciaux doivent intégrer davantage de capteurs et de connecteurs dans des modules de système avancé d’aide à la conduite (ADAS) pour prendre en charge la conduite autonome, tout en réduisant simultanément l’espace disponible sur les circuits imprimés. Bien que Molex ne conçoive pas directement des applications d’IA, nous contribuons à part entière en fournissant les interconnexions carte à carte et de signaux qui fournissent de l’énergie et des signaux aux capteurs et dispositifs qui pilotent les systèmes d’IA.
Les FEO ont aujourd’hui besoin de plus de bande passante pour envoyer des données ou des vidéos à partir des entrées de caméra/capteur dans les nouveaux véhicules autonomes. Cela augmente le besoin de signaux à haute vitesse, et Molex fournit des produits qui prennent en charge les performances de ces appareils. Les concepteurs ont également besoin de systèmes de connecteurs compacts, robustes et fiables. Molex propose des connecteurs avec petites tailles de pas, à profil bas et qui peuvent résister aux environnements difficiles.
À mesure que les besoins du marché des transports évoluent vers des écosystèmes plus complexes avec des exigences d’espace plus restreintes, les clients auront besoin de plusieurs types de connecteurs et de câbles qui peuvent aider à maximiser les performances électriques. Molex offre aux clients une flexibilité de conception, notamment avec des connecteurs non scellés, scellés et en ligne, et avec des configurations PCB à angle droit et verticales.
Connecteur flottant carte à carte SlimStack FSB5
Système fil-à-carte Micro-lock plus
Système fil-à-carte Pico-Clasp
Connecteurs FFC/FPC easy-on – FD19 flip avant
Fiches techniques
- Pleins feux sur la technologie : L’IA en PÉRIPHÉRIE : Connecteurs
- Système de connecteurs fil à carte Micro-Lock Plus
- Système de connecteurs fil à carte au pas de 2,00 mm Micro-Lock Plus
- Antennes externes combinées (4G/Wi-Fi/GPS)
- Système de connecteurs fil-à-carte
- Connecteurs carte à carte SlimStack, pas de 0,40 mm flottant, série FSB5