Warum smarte Gebäude wirklich intelligent werden sollten
Da die globale Gebäudefläche weiterhin schnell wächst, wird eine effiziente Gebäudeverwaltung für das Wohlbefinden der Bewohner, den effizienten Betrieb und den Umweltschutz immer wichtiger.
Dieser Artikel befasst sich mit der zunehmend ausgefeilten Palette von Elektroniktechnologien, die dazu verwendet werden, die betriebliche Effizienz der verschiedenen Funktionen rund um ein Gebäude zu verbessern und sie in eine einzige intelligente Einheit zu integrieren, welche ganzheitlich betrachtet und verwaltet werden kann.
Angesichts des Bevölkerungswachstums und der zunehmenden Verstädterung wird erwartet, dass sich die weltweite Gebäudefläche bis 2060 verdoppeln wird – so, als würde man 40 Jahre lang jeden Monat eine zusätzliche Stadt in der Größe von New York City zur Welt hinzufügen. Dieser Trend mit seinen Folgen durch die Auswirkungen von Gebäuden auf wachsende Bevölkerungszahlen unterstreicht die immer dringendere Notwendigkeit, die Gebäudeleistung zu optimieren. Das Wohlbefinden und der Wohlstand der Eigentümer und Bewohner hängen von einer gut verwalteten und sicheren bebauten Umgebung ab, die ein komfortabler Arbeitsplatz sowie wartungs- und energieeffizient ist und sich leicht an sich ändernde Umstände anpassen lässt. Darüber hinaus werden mit zunehmender Abhängigkeit von den komplexen Gebäudesystemen, die diese Umgebungen ermöglichen, die Sicherheit und der Schutz der Systeme selbst immer entscheidender.
Energieeffizienz ist besonders wichtig. Während Fahrzeuge oft als die größten Verschmutzer und Energieverbraucher des Planeten angesehen werden, sind Gebäude eigentlich noch schlimmer. Die kürzlich geschaffene Norm ISO 16745 „Nachhaltigkeit von Gebäuden und Ingenieurbauwerken – Grundlagen für die Bilanz der Treibhausgasemissionen in der Nutzungsphase eines Gebäudes – Teile 1 und 2“ für die Kohlenstoffüberwachung hat anerkannt, dass Gebäude für mehr als 40 % des weltweiten Energieverbrauchs und bis zu einem Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) verantwortlich sind.
Der Gebäudesektor bietet im Vergleich zu anderen großen Verursachern aber auch das größte Potenzial für eine deutliche Reduzierung der THG-Emissionen. Ein großer Beitrag dazu kann durch die Modernisierung und Hinzufügung von Gebäudeverwaltungstechnik zu älteren Gebäuden geleistet werden, da 90 % der bestehenden Gebäude bis 2050 noch stehen werden.
Um ein Gebäude bei all diesen verschiedenartigen und erforderlichen Aspekten zu seiner Höchstleistung zu bringen und auf diesem Niveau zu halten, ist es eindeutig notwendig, dass eine große Anzahl von Experten mit unterschiedlichem Hintergrund und diversen Jobfunktionen, welche alle Echtzeitdaten benötigen, um ihre Entscheidungen zu treffen, ins Boot geholt wird. Dabei rücken intelligente Gebäude in den Fokus: Ein smartes Gebäude verwendet Sensoren mit dem Ziel, intelligente Informationssilos zu erstellen, während ein intelligentes Gebäude alle smarten Informationen in einem oder mehreren Portalen zusammenführt.
Was sind die Bausteine dafür?
Analog Devices ist überzeugt, dass intelligente Gebäude durch Gebäudedigitalisierung geschaffen werden können, gekoppelt mit einem höheren Grad an vernetzten Automatisierungssystemen, intelligenten Edge-Sensoren und Aktoren. Zusammen sorgen sie für betriebliche Effizienz, die zu langfristigen nachhaltigen Verbesserungen bei der Gebäudeverwaltung führt. Umsetzbare Erkenntnisse reduzieren den Energieverbrauch, schaffen sicherere Umgebungen und erhöhen den Komfort der Bewohner, was zu einer höheren Produktivität und einer umweltfreundlicheren Zukunft führt.
Edge-Knoten überwachen, analysieren und beeinflussen die physische Betriebsumgebung des intelligenten Gebäudes. Künstliche Intelligenz am Netzwerkrand und in der Cloud nutzt Daten dazu, die Systemleistung zu optimieren und so die erforderlichen Geschäftsergebnisse und Umweltziele zu erreichen. Daten müssen sich über traditionell isolierte IT- und BT-Netzwerke bewegen können, was die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Konvergenz verstärkt. Dieser ganzheitliche Ansatz basiert auf einem zugrunde liegenden Kommunikationsrahmen, welcher die Automatisierungsteilsysteme des Gebäudes mit dem Gebäudeverwaltungssystem verbindet. IP-adressierbare Knoten können dank Ethernet am Netzwerkrand über ein bestehendes Twisted-Pair-Standardkabel kommunizieren, was einen nahtlosen Aufrüstungsweg für Altsysteme unterstützt.
Um fundierte Entscheidungen zu treffen, müssen Daten von vielen Geräten gesammelt und interpretiert werden. Durch die Dezentralisierung der Intelligenz können diese Daten lokal analysiert werden, sodass eine schnelle Entscheidungsfindung ermöglich wird, wobei nur das Ergebnis an die Steuerschicht übermittelt wird. Angesichts leichter zugänglicher Knoten besteht die Notwendigkeit, den Netzwerkrand zu schützen. Authentifizierung und sicheres Booten sind einige der Funktionen, die erforderlich sind, um Edge-Knoten vor potenziellen Cyberangriffen zu schützen.

Abbildung 1: Der digitale drahtlose Sensorknoten trägt zu den großen Datenmengen bei, die am Netzwerkrand verfügbar sind
In neuen Gebäuden müssen die Räume anpassbar sein, damit sie für neue oder erweiterte Anwendungsfälle umgestaltet werden können. Bei Altbauten müssen für ein organisches Wachstum zusätzliche Sensorik und Steuerung in bestehende I/O-Controller und Verkabelung integriert werden, wenn die Investitionen steigen und die Kapitalrendite realisiert wird. Eine konfigurierbare I/O-Softwarelösung bietet die Flexibilität, die sowohl für neue als auch für ältere Gebäude erforderlich ist, und sorgt dafür, dass Eigentümer die Kapitalrendite ihrer Anlageninvestitionen maximieren können.
Senkung von Betriebskosten und Energieverbrauch
Wenn das ganzheitlich vernetzte Gebäude smarter wird, reagiert es automatisch auf die Bedürfnisse der darin anwesenden Personen – sowohl während der Arbeitszeit als auch außerhalb davon. Die automatisierte Anpassung von Raumbeleuchtung, Temperatur, Belüftung und Fensterjalousien basierend auf der Belegung und den äußeren Wetterbedingungen schafft eine komfortablere und produktivere Umgebung für die Arbeitnehmer und ermöglicht gleichzeitig eine deutliche Reduzierung des Energieverbrauchs und der Kosten für das Unternehmen.
Vollständig integrierte Gebäudeverwaltungssysteme können durch Sequenzierungsprozesse erhebliche Energieeinsparungen bringen, indem die Umgebung in Bezug auf Belegungsmuster optimiert und die Arbeitseffizienz von Geräten erfasst und diagnostiziert wird. Einsparungen können auch durch das Kernsystemdesign erzielt werden. Hierbei ist ein Entwicklungspartner erforderlich, der die Kosten-Nutzen-Abwägung besser versteht und die für ein effizientes Stromversorgungsdesign erforderlichen Lösungen liefern kann.
Der folgende Teil des Artikels geht eingehender auf einige grundlegende Technologien ein, welche digitalisierten Gebäudesystemen zugrunde liegen.
Anlagenzustandsverwaltung
Auf Elektromotoren entfallen etwa 38 % des gesamten Stromverbrauchs in gewerblich genutzten Gebäuden. Der Energieverbrauch in HLK-Systemen kann durch die Überwachung von Vibrationen und der Leistungsqualität optimiert werden. Das ADXL359-Gerät von ADI ermöglicht die Zustandsüberwachung von Anlagen in Echtzeit und bietet eine frühzeitige Diagnose von mechanischen Störungen und fehlerhaften Geräten. Das ADE9430-Gerät zur Überwachung der Leistungsqualität und die dazugehörige Software-Plattform stellen eine kostengünstige Möglichkeit dazu bereit, den Zustand der Motorstromversorgung zu überwachen, sodass der Benutzer eine präventive Wartung mit dem Ziel durchführen kann, den guten Zustand des Motors selbst zu erhalten.
Der ADXL359 mit digitalem Ausgang ist ein 3-Achsen-MEMS-Beschleunigungsmesser mit geringem Rauschen, einer geringen 0 g-Offset-Drift, einem niedrigen Stromverbrauch und wählbaren Messbereichen. Der ADXL359 unterstützt die Bereiche ±10 g, ±20 g und ±40 g. Der ADXL359 bietet branchenweit führende Rauschwerte, minimales Offset-Drift über Temperatur und eine langfristige Stabilität, wodurch Präzisionsanwendungen mit minimaler Kalibrierung ermöglicht werden.

Abbildung 2: Evaluationsboard EVAL-ADXL359Z. Das EVAL-ADXL359Z ist ideal für die Evaluierung des ADXL359 in einem bestehenden System, da die Steifigkeit und die geringe Größe des EVAL-ADXL359Z den Einfluss des Boards sowohl auf das System als auch auf Beschleunigungsmessungen minimiert.
Der ADE9430 ist ein hochgradig präzises, vollständig integriertes Mehrphasen-Bauteil zur Überwachung der Energie- und Leistungsqualität. Die hervorragende analoge Leistungsfähigkeit und ein digitaler Signalverarbeitungskern (DSP) ermöglichen eine genaue Energieüberwachung über einen großen Dynamikbereich. Eine integrierte High-End-Referenz sorgt für eine niedrige Drift über Temperatur mit einer kombinierten Drift von weniger als ±25 ppm/°C für den gesamten Kanal. Dazu gehören auch ein programmierbarer Verstärker (PGA) und ein Analog/Digital-Wandler (ADC).
Der ADE9430 und die dazugehörige SW-Bibliothek bieten eine vollständige, gemäß IEC61000-4-30 Klasse S konforme Leistungsqualitätsüberwachung, indem Messungen von Dips, Swells, Unterbrechungen, Flimmern sowie Spannungs- und Stromoberschwingungen und Zwischenwellen – sowie grundlegendere Messungen wie Gesamt- und Basisenergie – bereitgestellt werden.
Ein weiterer Ansatz zur Zustandsüberwachung von Elektromotoren bietet der smarte Motorsensor (SMS) OtoSense von ADI. Diese KI-basierte, schlüsselfertige Hardware- und Softwarelösung für die zustandsbasierte Überwachung erfasst den Zustand von Elektromotoren, indem sie Sensortechnologien mit Datenanalyse kombiniert. Der OtoSense-SMS von ADI erkennt Anomalien und Defekte an Geräten und ermöglicht es Benutzern, Wartungszyklen vorherzusagen und ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden.
Unabhängig vom Motortyp deckt der OtoSense-SMS von ADI die kritischsten Diagnosen ab und wandelt Daten in umsetzbare Erkenntnisse um. Der smarte Motorsensor ermöglicht eine Rund-um-die-Uhr-Zustandsüberwachung aller Niederspannungs-Elektromotoren eines Gebäudes. Die Lösung stellt Informationen auf klare Weise dar und bietet Angaben zum Problem selbst und zu seiner Problembehebung.
OtoSense ermöglicht vorausschauende Wartungsstrategien, mit denen Anomalien aufgedeckt und behoben werden können, bevor sie zu Ausfällen und kostspieligen Ausfallzeiten führen können. Dies kann die Wartungskosten um bis zu 10 % senken und gleichzeitig die Produktivität um bis zu 25 % steigern.

Abbildung 3: Smarter Motorsensor OtoSense von ADI: Hardware- und Softwarelösung für zustandsorientierte Überwachung
Das vernetzte Gebäude
Die nahtlose Konnektivität mit Edge-Knotensensoren und Aktoren führt zu einer erheblichen Betriebseffizienzsteigerung des Gebäudes. Analog Devices bietet ein Produktportfolio, mit dem Ethernet-Konnektivität auf alle Ebenen eines Gebäudeautomatisierungssystems gebracht werden kann. Ethernet-PHYs sind für die Verbindung von Steuerungen über Ethernet (10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T)-Standardverbindungen (10/100/1000 MB/s) verfügbar. Single-Pair-Ethernet-Produkte (ADIN1100/ADIN1110/ADIN2111), die mit dem 10BASE-T1L-Standard kompatibel sind, bieten Ethernet-Konnektivität für Raumsteuerungen und Edge-Knoten in Punkt-zu-Punkt-, Ring- und Leitungsnetzwerkkonfigurationen. Das ADIN2111-Gerät mit 2 Anschlüssen verfügt über einen Schalter mit geringer Komplexität, mit dem Linien- und Ringtopologien für mehrere Geräte einfach dazu erstellt werden können, mit einer einfachen SPI-Schnittstelle mit dem Host-Mikrocontroller der Raumsteuerung zu kommunizieren.
Der ADIN1110 ist ein 10BASE-T1L-Transceiver mit äußerst niedriger Leistungsaufnahme und einem Anschluss, der für industrielle Ethernet-Anwendungen entwickelt wurde und dem IEEE® 802.3cg-2019™-Ethernet-Standard für 10 MB/s-Single-Pair-Ethernet (SPE) mit großer Reichweite entspricht. Der ADIN1110 verfügt über eine integrierte Schnittstelle für die Medienzugriffssteuerung (MAC) und ermöglicht eine direkte Konnektivität mit einer Vielzahl von Host-Controllern über eine serielle 4-Draht-Peripherieschnittstelle (SPI). Diese SPI ermöglicht die Verwendung von Prozessoren mit einer niedrigen Leistungsaufnahme ohne integrierter MAC, was für den geringsten Stromverbrauch auf Systemebene sorgt. Die SPI kann so konfiguriert werden, dass das Open-Alliance-SPI-Protokoll oder ein generisches SPI-Protokoll verwendet wird.
Der ADIN1110 verfügt über eine integrierte Spannungsversorgungsüberwachung und Power-On-Reset (POR)-Schaltung zur Verbesserung der Robustheit auf Systemebene.

Abbildung 4: Robustes, industrielles, energiesparendes 10BASE-T1L Ethernet MAC-PHY ADIN1110 – Blockdiagramm
Edge-Intelligence
Die Integration modernster Sensoren und Steuerungen in die meisten gewerblich genutzten Gebäude kann eine Einsparung des Energieverbrauchs von geschätzten 29 % am Standort mit sich bringen. Der Aufbau von Intelligenz und Anpassungsfähigkeit in Edge-Geräten erfordert leistungsstarke Ein- und Ausgänge.
Präzisions-Temperatursensoren wie der MAX31825 und ADT7420 können Echtzeit-Feedback über die Umgebungstemperatur liefern, während TMC5130A eine leistungsstarke, geräuscharme Schrittmotorsteuerung ist, die einen effizienten, leisen Betrieb von Heizventilen (TRVs) und Luftstromeinheiten ermöglicht.
AD74412R ist eine vierkanalige, softwarekonfigurierbare I/O-Lösung für Gebäude- und Prozesssteuerungsanwendungen. Das Gerät enthält Funktionen für Analogausgang (4-20 mA oder 0-10 V), Analogeingang, Digitaleingang und Widerstandstemperatur-Detektor (RTD)-Messungen, die in einer Einzelchip-Lösung integriert und mit der seriellen Anschlussschnittstelle (SPI) kompatibel sind. Das Bauteil verfügt über einen A/D-Wandler (ADC) (16 Bit, Σ- ∆) und vier konfigurierbare 13 Bit-D/A-Wandler (DACs) zur Bereitstellung von vier konfigurierbaren I/O-Kanälen und einer Reihe von Diagnosefunktionen.
Der AD74412R unterstützt mehrere Modi für Spannungsausgang, Stromausgang, Spannungseingang, extern betriebenen Stromeingang, schleifenbetriebenen Stromeingang, externe RTD-Messung, digitale Eingangslogik und schleifenbetriebenen Digitaleingang. Bei Bevorzugung von Standard-ADCs oder -DACs
Brandschutz
Gebäudesicherheit ist integraler Bestandteil eines ganzheitlichen Gebäudeverwaltungssystems. Die
ADPD188BI
ist eine komplette Rauchmelderlösung von Analog Devices, die Designs mit kleinerem Formfaktor und weniger Fehlalarmen ermöglicht und gleichzeitig die neuesten, strengsten internationalen Brandschutzstandards erfüllt. Die Unterscheidung zwischen lebensbedrohlichen und nicht lebensbedrohlichen Rauchquellen ist von entscheidender Bedeutung. Das Referenzdesign CN0537 enthält einen intelligenten Erkennungsalgorithmus, der gemäß den Normen UL 217 und DIN EN 14604 vollständig verifiziert ist und diese Unterscheidung vornehmen kann.Intelligente Überwachungskameras
KI-fähige Kameras bieten Schutz für Menschen und Infrastruktur sowie Produktivitätseinblicke für Einzelhändler, Hersteller und Stadtplaner. Eine immer höhere Auflösung und zusätzliche Erfassungsfunktionen wie Radar und Audio ermöglichen es Kameras, mehr zu sehen und zu hören, mit größerer Klarheit und bei jeder Bedingung.
Kameras müssen auch Ereignisse schnell anvisieren, anschließend reibungslos verfolgen und aufzeichnen können, selbst dann, wenn sie Vibrationen ausgesetzt sind. ADI Trinamic™-Motorsteuerungslösungen und mehrgängige Positionssensoren vereinfachen das Kameradesign, verbessern die Effizienz und ermöglichen präzise Bewegungen, und das unabhängig davon, ob ein Schrittmotor oder ein komplexerer BLDC-Motor verwendet wird.
Um mehr über intelligente Überwachungskameratechnologien und Lösungen von Analog Devices zu erfahren, laden Sie unseren Artikel „Intelligente Kameras für intelligente Sicherheit und eine bessere Überwachung“ herunter.
Zugriffskontrolle und Sicherheit
Die Verwendung von KI-, Gesichts- und Audio-Zugriffskontrolle gehört jetzt zum Alltag dazu. Sichern Sie Ihr Gebäude vor externen und internen Bedrohungen mit einer Vielzahl von ADI-Technologien, einschließlich Cybersicherheits- und KI-basierten Verarbeitungslösungen. Vom Türzugang bis zur stimmbasierten Jalousiesteuerung ist der KI-Mikrocontroller MAX78000 darauf ausgelegt, dass neuronale Netze am intelligenten Edge mit äußerst niedriger Leistungsaufnahme arbeiten können.
Für die Sicherheit am Netzwerkrand lässt sich der kryptografische DeepCover®-Coprozessor DS28S60 problemlos in Embedded-Systeme integrieren, was Vertraulichkeit, Authentifizierung und Integrität von Informationen ermöglicht. Mit einem festen Befehlssatz und ohne Firmware-Entwicklung auf Geräteebene kann der DS28S60 umfassende Sicherheit für IoT-Geräte schnell und einfach implementieren. Der äußerst stromsparende kryptografische Controller MAXQ1065 bietet Lösungen für die Zugriffskontrolle und schlüsselfertige kryptografische Funktionen für Vertrauensanker, gegenseitige Authentifizierung, Datenvertraulichkeit und Integrität.

Abbildung 5: ChipDNA™-PUF-Implementierung
Für weitere Informationen dazu, wie KI die Gesichtserkennung erleichtert und wie Analog Devices die ChipDNA™-Implementierung der PUF-Technologie – den kryptografischen DS28S60 DeepCover®-Coprozessor und den kryptografischen MAXQ1065-Controller – gegen Sicherheitsangriffe auf Geräteebene schützt, laden Sie unseren Artikel herunter: „Die modernen Herausforderungen der Bild- und Gesichtserkennung – und wie KI winzige, konkurrenzfähige Lösungen am Netzwerkrand ermöglicht“.
Die Präsenz von Menschen an einem Standort kann auch durch KI-optimierte Stimmerkennungssysteme gesteuert werden, welche erkennen, wer die sprechenden Personen sind, und Spracherkennungssysteme, die verstehen, was sie sagen. Weitere Informationen zu diesen Audiosystemen finden Sie in unserem Artikel „Wie die KI- und Edge-Technologie die Entwicklung von Stimm-, Sprach- und Geräuscherkennungssystemen unterstützt“.
Beleuchtungstechnische Lösungen
Mehr als ein Jahrzehnt nach der LED-Transformation gehört die Beleuchtung immer noch zu den Top 3 der energieverbrauchenden Aktivitäten in gewerblichen Gebäuden. So effizient LEDs auch sind, sie müssen immer überwacht, gemessen und gesteuert werden, damit der effiziente Betrieb von Gebäuden gewährleistet wird. Mit Mikrocontrollern, die Einrichtungstreibern, Wandschaltern und an der Decke montierten Belegungssensoren intelligente Funktionen hinzufügen, sind geregelte Netzteile und Über-/Unterspannungsschutzbausteine wie MAX15062 und LTC4368 von entscheidender Bedeutung, um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten und den Stromverbrauch zu minimieren. Die Verbesserung des Wohlbefindens der anwesenden Personen erfordert eine präzise Messung und Steuerung der genauen Wellenlängen von natürlichem und künstlichem Licht in einem Raum mit Produkten wie ADA4937 und LT3795. Technologien wie mSure in Produkten wie ADE9153A ermöglichen es Steuerungssystemen, komplexe Lichtsteuerungsschemata zu überwachen und immer sicherzustellen, dass die Energieauswirkungen gemessen werden.
Gebäudetechnische Stromversorgungslösungen
Niedriger Stromverbrauch und Nachhaltigkeit sind wichtige Ziele für jedes intelligente Gebäude und daher sind gebäudetechnische Stromversorgungslösungen, die zur Erreichung dieser Ziele beitragen können, von größter Bedeutung. Durch die Ermöglichung einer anpassbaren, komfortablen lokalen Umgebung profitieren die Anwesenden im Gebäude von einer besseren Benutzererfahrung mit höherer Produktivität.
Da viele Geräte und zahlreiche Leistungsschaltungen auf mehreren Leistungsstufen im gesamten Gebäude AC in DC umwandeln, ist eine effiziente Umwandlung mit geringem Stromverlust erforderlich. Geräte mit DC-Strom unterstützen einen wachsenden Wandel hin zu effizienteren, nachhaltigeren und anpassbaren Gebäuden.
Analog Devices bietet ein breites, branchenführendes Portfolio an gebäudetechnischen Stromversorgungslösungen wie Power-over-Ethernet (PoE), mit dem Geräte wie Beleuchtung, Thermostate oder Jalousien im gesamten Gebäude angeschlossen werden können, sodass eine kontrollierbare Erfahrung auf lokaler Ebene ermöglicht wird.
Der PoE-Chipsatz LTC®4291-1/LTC4292 von Analog Devices: Der Chipsatz LTC®4291-1/LTC4292 ist ein PSE-Controller mit 4 Anschlüssen, der für den Einsatz in PoE-Systemen gemäß IEEE 802.3bt Typ 3 und Typ 4 entwickelt wurde. Der LTC4291-1/LTC4292 wurde für die Stromversorgung von PDs gemäß 802.3af, 802.3at und 802.3bt entwickelt. Der Chipsatz LTC4291-1/LTC4292 bietet die branchenweit niedrigste Wärmeableitung durch die Verwendung von externen MOSFETs mit niedrigem RDS(ON) und einem Messwiderstand von 0,15 Ω pro Stromkanal. Ein transformatorisoliertes Kommunikationsprotokoll ersetzt teure Optokoppler und eine komplex isolierte 3,3 V-Versorgung, was zu erheblichen Kosteneinsparungen bei den Bauelementen führt.

Abbildung 7: Der PSE-Controller-Chipsatz LTC®4291-1/LTC4292 mit 4 Anschlüssen
Analog Devices ist auch das erste Unternehmen, das 802.3cg-konforme Single-Pair-Power-over-Ethernet-Lösungen mit einem 5-Port-PSE, dem LTC4296-1, und einem 1-Port-PD, dem LTC9111, anbietet.
Fazit
Die Gestaltung und Verwaltung eines wirklich intelligenten Gebäudes erfordert Technologieebenen, die in einem nahtlosen Makrosystem kombiniert werden. Auf der unteren Ebene befinden sich alle diversen Versorgungs- und Umgebungsverwaltungssysteme. Darüber sind die Kommunikationssysteme angesiedelt, welche Daten vom Netzwerkrand über Silos in zentrale Verwaltungssysteme und Dashboards übertragen, die den Stakeholdern, die sie benötigen, eine allgemeine Transparenz und Kontrolle bieten.
Die erfolgreiche Implementierung solch komplexer und integrierter Systeme hängt von der Zusammenarbeit mit Herstellern wie Analog Devices ab: Das umfassende Spektrum an Technologien des Unternehmens deckt alle Gebäudeoperationen auf jeder Ebene ab. Dies gewährleistet nicht nur eine effiziente und kostengünstige Implementierung einzelner Funktionen, sondern auch deren erfolgreiche Interoperabilität, übergeordnete Kommunikation und den Aufbau einer umfangreichen Kontrolle.
Dieses Angebot wird durch die Breite und Tiefe des von Farnell bereitgestellten Bestands an Bauelementen und Systemen von Analog Devices und die Verfügbarkeit von Experten ergänzt, die bei der Optimierung der Auswahl von Bauelementen für bestimmte Projekte Beratung anbieten können.
Referenzen
- Abteilung für Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen, Mai 2018
- ISO – Einfache Messung des CO2-Fußabdrucks von Gebäuden
- Europäische Kommission, „Fragen und Antworten zur Renovierungswelle“, Oktober 2020
- Was sind intelligente oder smarte Gebäude? (openaccessgovernment.org)
- OtoSense und BuiltSpace machen Gebäude smarter | Analoge Devices
- Büro für Energieeffizienz und erneuerbare Energien – US-Energieministerium